This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:ADC偏移规格,使用其信号处理功能删除它的可能方法

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/610015/tlv320aic3204-adc-offset-specification-possible-ways-to-remove-it-using-its-signal-processing-capabilities

部件号:TLV320AIC3204

你好。

我有几个关于此编解码器的ADC部分的问题。

A)我们检测到 TLV320AIC3204的ADC (数字)输出上的直流偏移相对较高,一个通道为500 (十进制),另一个通道为100。 ADC以8ksps,16位,功率调谐模式= PTM_R4,抽取滤波器A,处理块= PRB_R1,AOSR=128,mAdc=2,NADC=4,AGC =关闭, 数字增益= 0 dB。 数据表未指定此DC偏移。 这是否正常?

B)此偏移对于我们的应用程序非常重要,因此,如果此编解码器正常,我们希望在内部删除它。 TLV320AIC3204上是否实施了用于 删除的低资源滤波器? 非常低的音频响应对于应用并不重要。 替代解决方案(使用直流测量的校准过程在此应用中不实用)。

提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Dimitrios,

    a)直流偏移问题通常出现在我们的 Δ-Σ 转换器中。 为了减少/消除它,我们建议在ADC处理块中配置其中一个双四核滤波器。 80Hz高通滤波器应足以完全消除它。

    b)您可以使用我提到的其中一个Biquad滤波器或一阶IIR滤波器。 由于您使用的是PRB_R1,因此不支持biquad过滤器( www.ti.com/.../slaa557.pdf )。 因此,IIR滤波器可用于直流电消除。 请查看以下链接以了解详细信息:

    www.ti.com/.../slaa557.pdf

    您可以使用我们的TI Biquad计算器工具来获得正确的系数:

    www.ti.com/.../COEFFICIENT-CALC

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯·费尔南多,非常感谢。