This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:PPC 3中没有可用的EVM应用程序

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601469/tas2560evm-no-available-evm-apps-in-ppc-3

部件号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他部件:TAS2560

您好,

我有TAS2560 EVM,并请求访问相关软件。 我收到了回复,TI批准了访问。  

但是,当我安装PPC3时,我找不到关于TAS2560的任何信息,它只是一个空白面板。

我该怎么办?

非常感谢!

此致,

晓晖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xiaohui:

    欢迎使用e2e。
    您是否已登录PPC3应用程序? 右上角有一个红色按钮可执行此操作。
    您的应用程序版本是什么?
    您用于请求访问的电子邮件地址是什么? 只想确保您可以访问PPC3和TAS2560应用程序。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复!

    是的,我已经登录到PPC3,它有一个3.0 v.8-alpha.2 for macOS版本。

    我的电子邮件是xma@eng.au.dk。

    此致,

    晓晖
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    晓晖

    能否共享PPC3应用程序的捕获? 您的用户名是否显示在您登录后的右上角?
    “可用EVM应用程序”标签下面是否有任何内容? 应该会出现I2C Master和您可以访问的EVM应用程序。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    我的PPC3看起来是这样的,刷新按钮没有帮助...

    此致,

    晓晖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小侯

    我正在与我的团队一起处理此问题。 我们正在尝试确定问题的根本原因。
    您的系统上有什么MacOS版本?
    您使用与您用于请求访问PC3/TAS2560相同的ID登录,对吗? 询问以确定。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有10.12 5 MacOS,但只有一个ID,所以我应该使用正确的ID。

    谢谢!

    晓晖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Xiaohui:

    联系软件开发团队后,我们获得了详细信息。
    TAS2560应用程序在macOS上不受支持,您必须使用Windows系统才能使用TAS2560应用程序。
    很抱歉这方面的所有困惑。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的信息!

    巴西,
    晓晖