This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:AGC问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609941/tlv320aic3120-agc-questions

部件号:TLV320AIC3120

尊敬的先生:

如有以下问题,请提供帮助吗?

  1. 如果我使用PurePath设置AGC设置,它是否属于mini-DPS?  它是否与普通AGC设定不同(如下图所示)?

2. 此外,请告诉我0页寄存器88中0dB和“保留”之间的区别(AGC最大 增益)?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ian,

    1.正确。 PurePath Studio上的所有配置均属于miniDSP。 AGC设置之间的区别在于miniDSP使用的寄存器。 PurePath Studio的AGC模块需要与miniDSP部分关联的一些系数和寄存器(第32-95页)。 另一方面,处理块的AGC块位于第0页/寄存器86至93。

    2.建议不要使用第0页/寄存器88的保留值,因为它们与AGC的任何增益无关。 必须在0dB到59.5dB之间选择最大增益,才能获得正确的行为。 否则,AGC可能无法正常工作。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.