This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2EVM:TPA3131D2EVM噪声问题@ 1KHz

Guru**** 2432900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2EVM, TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601629/tpa3131d2evm-tpa3131d2evm-noise-issue-1khz

部件号:TPA3131D2EVM
主题中讨论的其他部件: TPA3131D2

您好,先生

我有 一个关于TPA3131D2EVM的问题。

输入波形如下所示。 主板上的跳线导致噪音。

输出波形如下所示。 您是否有任何意见 来改善失真问题?

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:

    Shawn可以帮助你解决这个问题,并应该发布以跟进。 您可能需要考虑对输入进行一些过滤以减少噪音。 但是,我不确定这是否是输出失真的原因。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hugo:
    正如Alex所指出的,输入信号看起来非常嘈杂。 为了进行更好的分析,是否可以使用干净的正弦波作为输入信号?
    从示波器屏幕捕获来看,输入信号振幅相当高,Vp=5V。 这是不可预料的。 即使使用20dB增益设置,输出也将被剪切。 请使用低振幅输入信号。
    根据您的描述,您正在使用TPA3131D2 EVM,是吗? PVCC有多少钱? 加载? 增益设置? 对于输出滤波器,是否使用铁氧体磁珠或电感器?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩您好
    感谢您的快速回复。 我已经澄清了这个问题,问题原因是GND不是公共接地。

    我还有一个关于PLIMIT的问题。
    当我们修改PLIMIT值时,输出波形的不同点是什么?

    感谢您的大力支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hugo:

    PLIMIT电路设置输出峰间电压的限值。 通过将占空比限制为固定的最大值来实现限制。 此限值可视为低于连接至PVCC的电源的"虚拟"电压轨。 此"虚拟"导轨大约是PLIMIT引脚处电压的4倍。 此输出电压可用于计算给定最大输入电压和扬声器阻抗的最大输出功率。

        此致,

    郑少文