This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392EVM-PDK:SRC4392接口SPI

Guru**** 2930440 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4392, SRC4392EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609672/src4392evm-pdk-src4392-interface-spi

部件号:SRC4392EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:SRC4392

你好

i,m通过接头J22验证SRC4392EVM-PDK的接口SPI。 n´t由DSP提供,但SRC4392不起作用。

它接收信号,但配置不变。 SRC4392EVM的配置对于接收此类信号是正确的。 请帮帮我。

我附上了一张图像,其中包含信号的示例,这些信号被贴附到SRC4392上。 (<:cs ->蓝色CCLK->绿色CDIN->黄色)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    要在EVM中使用SRC4392的SPI接口模式,您需要先使用跳线JMP3,JMP4和JMP5设置SPI线路,然后 通过  将SW1的CPM引脚设置为“低”,将SRC配置为接收SPI数据。 连接到J22的外部源中的SPI数据,在您的情况下,仅当 SW5的/USBSPI引脚设置为HI时才起作用。 请仔细检查上述开关和跳线是否配置正确吗? 如果是这样,我建议尝试使用USB SPI端口来确定设备是否正在通信。

    我还请我的同事看看这个问题 ,以防他有其他建议。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    我已经检查了SRC4392EVM的配置,所有开关和跳线都正确。 我还测试了信号是否正确到达SRC4392的相应针脚(19,20和21),因此也是这样。 通过I2C接口使用软件AIM3254EVM配置SRC4392工作正常,但是我无法通过SPI接口使用USB SPI端口配置SRC4392。

    当我发送命令时,有时会有其他设备中断以延长时钟脉冲,而当CS信号较高时则没有时钟。 这是否会产生影响? 尽管如此,我也发送 了命令,没有任何中断,结果也是一样的。

    此致,

    Alberto de la Peña ó n