This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:如何使用按钮控制数字麦克风音量?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609194/tlv320aic3204-how-can-i-control-digital-mic-volume-with-buttons

部件号:TLV320AIC3204
主题:CC8530中讨论的其他部件

你(们)好

我有自己的主板(CC8530和AIC3204),带有数字麦克风和CC85XX-Headset DK。

如何使用按钮在本地或远程控制数字麦克风音量?

我用函数发生器测试我的主板,模拟音量控制工作正常。

但当我使用数字麦克风时,本地控制或遥控器不工作。 (数字麦克风-从属,接收器-主)

我改变了网络角色,远程控制工作正常。  (数字麦克风-主,接收器-从)

我是否在aic3204寄存器中添加了另一个设置与PurePath无线配置器??

任何帮助都将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,董先生,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    您需要验证数字麦克风音量在寄存器配置上是否未静音。 数字麦克风音量由ADC音量控制,ADC音量位于第0页/寄存器82-84。 请查看这些寄存器以验证是否存在任何错误配置。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的回复。

    我可以再问几个问题吗?


    1.我无法在本地控制数字麦克风音量。 这是我在aic3204寄存器中添加或更改的值。 (我是在PurePath无线配置器上完成的)

    ##DIGITAL MIC##
    W 30 00 00 00
    W 30 37 0E
    W 30 38 02

    ##ADC设置##
    W 30 51 DC #为ADC信道加电################################ 此行
    W 30 52 00 # ADC精细增益调整
    W 30 53 14.
    W 30 54 14.

    设置为数字麦克风(突出显示的线路)配置的左/右通道ADC后,我无法更改本地音量。  


    是否无法使用按钮更改数字麦克风音量?

    是否有任何方法可以使用用户界面更改数字麦克风音量?


    2.能否在数字麦克风中使用AGC (自动增益控制)?

    3.是否可以修改aic3204.ppwadd以使用按钮控制数字音量?


    我们非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,董先生,

    遗憾的是,数字麦克风音量有限,无法使用多个寄存器或按钮作为模拟麦克风音量进行更改。

    因此,要修改卷,您需要访问寄存器83和84。 需要使用代码行修改卷

    W 30 53 xx
    W 30 54 xx

    不能使用AGC或任何其他按钮,因为它们与PGA增益相关。 PGA增益只能应用于模拟输入。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您的回复!

    这对我来说是一个很大的帮助。

    再次感谢!