This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:如何处理COM引脚和最大的反馈电阻,这些电阻将保持稳定

Guru**** 2933720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601953/opa1632-what-to-do-with-com-pin-and-largest-feedback-resistance-that-will-remain-stabile

部件号:OPA1632

向在非ADC应用中使用此FDA的用户提出一两个问题。 我正在为听声系统建立前置放大器/音量控制。  

我将在+/-5V直流电源上运行它,因此偏压为0VDC。 由于我不是要强制COM引脚达到除接地以外的特定电压,所以我尝试弄清楚如何处理该引脚。 数据表显示:"对于中间电源处的VOCM电压,请不要连接到VOCM引脚。" 但后来又说:"根据预期应用,建议使用去耦电容器。" 我已经看到过使用旁通盖进行中端电源和接地偏压的实施,以及将引脚连接到接地的其他实施。 把它绑在地上对我来说最有意义,但我想问一下其他人做了什么。  

第二个问题:我可以使用多高的电阻值并保持芯片稳定? 我正在使用芯片作为单位增益缓冲器,从单端信号创建差分信号,我正在尝试保持高输入阻抗。 输入和反馈电阻器的10k是否过高? 我知道噪声会上升,但1k或2k2电阻器对于输入阻抗来说似乎太低。 我只是想确保设备稳定,电阻值更高。

提前感谢!
Brian