This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608901/tlv320aic3110-tlv320aic3110

部件号:TLV320AIC3110

您好,  

是否必须提供MCLK至 TLV320AIC3110音频编解码器?

正如我在数据表编解码器功能框图中看到的那样,有注释:  

通常,MCLK是PLL输入;但是,BCLK,GPIO1等也可以是PLL输入。

但 作为I2S信号,我们已经提供了BCLK,那么为什么我们需要为编解码器提供MCLK?

Brijesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brijesh,

    当编解码器在主模式(BCLK和WCLK作为输出)下工作时,需要MCLK。 如果音频编解码器配置为从属,则不需要MCLK。 但是,您需要PLL源才能生成内部采样率和其他时钟。 因此,如果未使用MCLK,则BCLK和GPIO1可用作PLL时钟源。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,


    我需要支持以了解TLV320AIC3110是否需要开机/关机顺序?




    此致,
    Brijesh Kathavadia
    工程师| PES硬件- eInfochips
    手机:9714905689
      


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brijesh,

    TLV320AIC3110和大部分音频编解码器都需要将数字活动与模拟活动分开,以获得编解码器的最佳性能。 因此,您需要首先为数字电源(DVDD和IOVDD)通电。 电源稳定后,您需要为模拟电源(AVDD,HPVDD,SPLVDD,SPRVDD)通电。

    此外,我建议将数字和模拟接地分离为两个平面。 数字地面平面包含DVSS和IOVSS。 模拟接地平面包含散热垫,HPVSS,AVSS,SPRVSS和SPLVSS。 两个平面必须与0欧姆电阻器或轨迹线连接。 这将有助于抗噪性。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.