This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:代码大小

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601350/tas5782m-code-size

部件号:TAS5782M
主题中讨论的其它部件: PCM3070

您好,

感谢您的支持。

我的客户打算将两个TAS5782M与MSP430G2x配合使用

用于  输入为96kHz I2S 的2.1通道高分辨率扬声器系统 ,用于L,R,超低音扬声器。

*Device#1;L/R通道流程流1 BTL  

*Device#2;子通道流程1 PBTL

 

问题

客户打算修复MSP430G2x部件号(闪存大小),但代码大小是多少?

(应从MSP430发送多少字节?)

 

我曾经使用过PCM3070,它的.cfg文件是大约的60 KB 最大值(大小是

随流程变化),但 我不知道TAS5782M。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kanji,

    我们将为您提供一个粗略的数字,以帮助您确定闪存大小。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kanji,

    我发现转储头文件中有一些冗余字节,因此我要就此联系软件团队。

    请在我们处理此问题的过程中留出更多时间。 谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)