This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:访问PurePath Console 3.

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/609266/tas5782mevm-access-to-the-app-within-purepath-console-3

部件号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5782M

您好,  

我最近购买了评估板TAS5782MEVM,以便我们可以测试放大器模块- TAS5782M  

我们还购买了PurePath控制台主板并获得了PurePath应用程序的访问权限  很遗憾,我在该产品页面或PurePath应用程序中找不到"请求"按钮。  

我们如何请求访问TAS5782MEVM应用程序以便开始测试?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad-san,

    请在以下网站申请PPC3和TAS5782M GUI推送。

    http://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vlad! 请向我发送您在TI.com帐户中使用的电子邮件地址,我可以加快您对软件的审批。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    我已提出要求。 现在我正在等待访问。

    谢谢!
    Vlad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jeff,我似乎已经收到了访问权限。 将立即开始测试。