This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:硬件重置后MCLK输入

Guru**** 2928060 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601735/tlv320adc3101-mclk-input-after-harware-reset

部件号:TLV320ADC3101

你(们)好

我对TLV320ADC3101的启动顺序有疑问。

您认为以下顺序中的设备操作存在任何问题吗?

(1)打开外部电源
(2)取消断言硬件重置
(3)通过I2C进行寄存器配置
(4) PLL通电-> MCLK输入-> BCLK/WCLK输出

我选择了步骤(4),因为之前的系统具有在MCLK输入后重置取消自信的顺序。

请告诉我们,您是否会注意到此序列中的任何问题?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Na,

    此序列应该没有问题,TLV320ADC3101必须正常工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师