This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择音频编解码器

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3262, TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607696/selection-of-audio-codec

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3212TLV320AIC3262TLV320AIC3105

您好,

我有2个模块,带有以下音频接口

模块A:麦克风输入[带内部偏置的驻极体],扬声器输出,扬声器输出[AB放大器]

模块B:PCM/I2S接口

我要实施的内容在映像中给出,

有人能推荐我任何能够实现上述要求的编解码器吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    根据您展示的图片,您似乎需要:

    -1个音频串行接口(I2S/PCM)
    -麦克风输入
    —耳机输出
    -扬声器输出
    —模拟输入/输出

    基于这些要求,我建议您看一看TLV320AIC3212或TLV320AIC3262 (类似于TLV320AIC3212,但具有可编程miniDSP)。

    有关我们的音频设备的其他信息,请参阅我们的音频选择工具:

    www.ti.com/.../tools-software.page

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们又增加了一个带有扬声器输出的模块,下面是最后的BD

    TLV320AIC3105是否会在以下查询中寻址

    1-麦克风输入可在需要时绕过至模块-2

    2-编解码器需要最低配置

    3-由于模块2的麦克风输入具有偏置输入电路,因此不会影响操作

    4-具有内置扬声器和耳机放大器

    5-是否正确

    总模拟输入=3

    总模拟输出=3

    6-必须能够使用电池工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TLV320AIC3105支持6个单端输入和6个输出(4个输出支持耳机负载)。 此音频编解码器不支持扬声器输出。 为了将扬声器连接到编解码器,您需要一个外部扬声器放大器。 否则,您需要增强的音频编解码器,例如TLV320AIC3212或TLV320AIC3262。

    我们的音频编解码器可与电池配合使用,因为它们专为便携式应用而设计。 当它们具有D类输出时,它们需要1.8V,3.3V和5V的电源。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.