This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 幻象电源。

Guru**** 2930950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608481/phantom-power-supply

主题:TPS7A4001中讨论的其它部件

海防


        我开发了一个音频混音器,三通道麦克风输入 和一个输出电路图,所以这条电路只能作为无线动态MIC工作。 我需要动态和冷凝器麦克风。我搜索网站每个冷凝器麦克风都在使用幻象电源。 我当时搜索没有站点的幻象电源电路图,但我分阶段没有问题幻象电源。 请务必将任何幻象电源电路48 - 12伏图与他人分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pensaal。
    您需要多少电流以及是否需要隔离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Panchaal,

    以下是Phantom Powered Microphone前置放大器的示例。

    在本例中,它使用齐纳二极管ZD1为麦克风创建并联调节24V电源。

    可将齐纳更改为12V。

    如果您更喜欢使用线性稳压器,TPS7A400.11万V输入50mA单输出低压降线性稳压器将运行良好。