This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:使用软件PurePath_Console而不使用PurePath_Console主板,而只使用USB到I2C转换器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5766MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608905/tas5756m-use-software-purepath_console-without-the-purepath_console-motherboard-just-with-an-usb-to-i2c-converter

部件号:TAS5756M
主题中讨论的其他部件:TAS5766MDCAEVM

您好,

1)是否可以在没有PurePath_Console主板的情况下使用软件PurePath_Console2_2.1_r3.5934万,而只使用USB到I2C转换器?

2)是否有一个设置用于在没有硬件的情况下使用软件来创建内存转储?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下我的评论:

    1)是否可以在没有PurePath_Console主板的情况下使用软件PurePath_Console2_2.1_r3.5934万,而只使用USB到I2C转换器?

    [安迪]:不幸的是没有 PPC2设计用于PurePath控制台主板。

    2)是否有一个设置用于在没有硬件的情况下使用软件来创建内存转储?

    [Andy] 否。 PC2必须从连接的TAS5766MDCAEVM读取寄存器值以生成转储文件。