This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AIC3204 - ADC和DAC的速率不同

Guru**** 2902960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601798/aic3204---different-rates-on-adc-and-dac

您好,

在编解码器AIC3204中,我是否可以将ADC采样速率配置为96 kHz,将回放速率配置为192 kHz?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paolo,

    遗憾的是,在这些音频编解码器中无法实现这一点。 ADC和DAC的采样速率必须相同。 否则,编解码器可能会得到错误的结果。 这是因为WCLK频率应与采样率相同。 由于WCLK频率是固定的,因此ADC和DAC采样速率也必须固定。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢路易斯!