This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:绕过TLV320AIC3263的内置D类扬声器驱动程序,并使用TPA3144D2

Guru**** 2924190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263, TPA3144D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601792/tlv320aic3263-bypass-the-built-in-class-d-speaker-driver-of-tlv320aic3263-and-use-tpa3144d2

主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3263TPA3144D2

尊敬的各位:

我正在使用4个数字多指标类集调查构建语音系统,并且我选择 了TLV320AIC3263编解码器来与我的Sitara处理器连接  

现在对于我们希望连接的立体声扬声器,我们希望扬声器上的每个声道的功率输出超过5W

因此我们选择 TPA3144D2 ...

现在,我希望扬声器像这样工作  
1. Sitara为编解码器提供I2S扬声器数据  
2.编解码器只能从数字转换为模拟,不需要放大(应避免内置扬声器放大器)
3. TPA3144D2采用模拟数据并进行放大  

请告诉我这是否可以实现

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    是的,可以进行此配置。

    我只建议将TPA3144D2连接至TLV320AIC3263线路输出。 这些线路输出必须具有RC低通滤波器,以消除带外噪音。 否则,带外噪声可能会被TPA3144D2放大。 您可以使用以下文档作为选择RC滤波器的指南:

    www.ti.com/.../slaa313.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.