This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPa3106D1:开关电源是否与放大器时钟冲突?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2587

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607433/tpa3106d1-will-a-switching-power-supply-conflict-with-amplifier-clock

部件号:TPA3106D1
在“线程:LM2587”中讨论的其它部件

LM2587中的切换速度是否会对TPA3106时钟造成任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Johny:
    LM2587的切换频率为100kHz,对吧? 音频带宽不足,这很好。 但噪音过大仍可能会降低性能,甚至损坏设备。 因此,您需要高度关注设计的这一部分。 请确保噪音未进入TPA3106D2的电源,GND或输入。

    我不确定'放大器时钟'在你的描述中意味着什么。 我认为TPA3106D2中没有100kHz时钟。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定'放大器时钟'在您的描述中的含义。 我认为TPA3106D2中没有100kHz时钟。

    TPA3106与所有 D类放大器一样,需要时钟才能工作。

    当MSTR/SLV引脚为High (高)时,3106的内部时钟在同步引脚处可用。  请参阅 第6页的"终端功能" 。www.ti.com/.../slos516c.pdf

    我没有说3106的运行频率是100 kHz。 时钟不需要以相同的频率运行,就可以与每个时钟发生冲突。  

    数据表没有明确指明其内部时钟的工作频率,但200至300 MHz是建议的工作范围(请参阅第2页的推荐工作条件),因此我假设内部时钟运行频率介于 200至300 MHz之间。  

    我想问一下,100 kHz的电源开关是否会直接中断3106时钟,或者中断3106的其他操作方面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johny:
    感谢您的解释,现在我理解您的问题。 同步时钟的频率取决于ROSC电阻值。 通常在200k和300kHz之间。 100kHz干扰不在此范围内,但正如您前面所述,仍然存在过强噪声可能干扰D类放大器性能的可能性(例如 100kHz谐波)。 因此,请注意您的设计中的电源去耦。 实际上,在任何设计中,实现清洁的电源都非常重要。 D类音频放大器应用也是如此。 有关此信息,请参阅数据表中的电源去耦部分。
    此致,
    郑少文