This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:音频编解码器TLV320AIC3120中的通用模式设置

Guru**** 2342030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600458/tlv320aic3120-common-mode-setting-in-audio-codec-tlv320aic3120

部件号:TLV320AIC3120

如果我使用MIC_LP针脚进行麦克风连接,音频编解码器TLV320AIC3120中的CM设置应该是什么?如果我选择10K,20K或40K,将会播放什么滚动向前馈电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit,

    输入CM电平固定在1.35V。 电阻器10K,20K和40K仅影响数据表中提到的PGA增益:

    www.ti.com/.../tlv320aic3120.pdf

    因此,即使电阻器已修改,共模电压将始终为1.35V (您可以在模拟输入处测量此值)。 PGA增益将受所选电阻器的影响。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Luis的回复

    如果我不在内部将未使用的(浮动)麦克风输入连接到CM,将会发生什么情况。 这是TLV320AIC3120中通过编程编解码器内部电阻器提供的选项。

    此外,还可以选择不将CM连接到MIC PGA。 是否有突出CM概念的应用说明?

    此致

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amit,

    未使用的(浮动)麦克风输入可在内部路由至CM。 建议这样做以减少模拟输入处的噪音。 因此,建议将未使用的模拟输入连接至接地的0.47uF电容器。 此外,未使用的模拟输入可在内部路由至CM,以实现抗噪性。

    关于与MIC PGA的CM连接,使用单端输入时需要此连接。 模拟输入需要共模电压,以避免模拟输入处出现负电压。 基本上,此CM电压可避免模拟输入端由于负电平而造成的任何损坏。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢