This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:25W 4欧姆VIN=12V

Guru**** 2505165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608431/tpa3128d2-25w-4ohm-vin-12v

部件号:TPA3128D2

尊敬的先生  

当输入电压为12V时,TPA3128D2可以支持25W/4欧姆吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! Shawn可以回答任何其他问题,但您是在使用BTL还是PBTL? 如果是BTL,则可能是电源受限。 请参考第9页上的表格,特别是图11。 最大输出功率(BTL)与电源电压。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jeff

    感谢您的回复
    TPS3128D2似乎可以提供4欧姆15W @ 12V in BTL
    请问TI有4欧姆25W @12Vin BTL解决方案吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 我认为您将继续与低12Vin进行斗争,如图12所示。 最大输出功率(BTL)与电源电压,这些部件的典型值是什么。您是否可以将输入电压提高至14.4 ? 肖恩,你还有其他建议吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    正如Jeff所说, 任何 D类音频放大器 都不能输出2*25W的12V和4Ohm功率。 解决此问题的唯一方法是使用更高的电源。 根据 数据表中的图12,您需要使用高于16V的PVCC电源。

    此致,

    郑少文