This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5768M:有关USB PD和USB音频以获取SmartAmp源的建议

Guru**** 2342030 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5768M, PUREPATH-CMBEVM, TAS5766MRMTEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600235/tas5768m-suggestions-for-usb-pd-and-usb-audio-to-source-the-smartamp

部件号:TAS5768M
线程中讨论的其他部件: TPS6.5981万PurePath-CMBEVMTAS5766MRMTEVM

大家好,

我想用 TAS5768M作为功率放大器为自己构建一个小型立体声回音璧。 由于我只想使用一个USB-C或USB-Typ A连接器(电源传输和音频流)来处理所有问题,因此我正在寻找TI的合适解决方案。

我认为最好的方法是USB PD芯片,它能够根据电源(PC或笔记本电脑)处理相应的电源角色,并检查是否使用5V@3A或更高。 协商后,芯片应释放数据线,以便USB音频芯片可以处理USB音频设备类识别,以便我可以将soundbar用作PC上音频输出的音频设备。 我不确定我是否可以将USB PD芯片与USB音频芯片(USB 2.0)混合使用,这就是为什么我问是否有人向我提供一些如何实现我的小项目的建议。

感谢您的帮助和建议。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Benjamin,Roy可以帮助您解决有关TAS5768的问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    感谢您的回答。 Roy会联系我吗?或者我如何联系他?

    此致,

    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    我对USB产品和标准不熟悉,因此,请允许我在与其他人讨论后再向您回圈。

    您也可以在此处发布问题,USB-C专家可访问: e2e.ti.com/.../1008

    如果您对TAS5768M或其他音频设备有任何疑问,请随时告知我。

    谢谢你。

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roy,
    感谢您的回答。 就我对USB主题的了解而言,我需要一些USB控制器芯片,如TPS6.5981万。对于PD枚举和其它所有内容,都通过USB音频设备芯片或USB功能微控制器(如带集成音频设备类库的STM32Fxx系列)进行处理。 但请向您的同事咨询:)

    我曾尝试询问TI如何获取5768 m 的EVM样本,但至今未收到任何回复。
    我想我需要PurePath-CMBEVM,TAS5766MRMTEVM和扬声器特性板PP-SALB-EVM,对吗?

    此致

    本杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjanin,

    是的,您需要这三块板。 但是,您需要将TAS5766MRMTEVM上的两个TAS5766Ms替换为两个TAS5768Ms。

    请联系您当地的EVM销售人员。

    关于TPS6.5981万的问题,我建议您再次在 https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008上发布您的问题

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Roy,

    唯一通过octopart列出的主板是PurePath-CMBEVM。 其它主板不可用。 为什么我不能通过TI订购它们?

    此致

    本杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Benjamin:

    我们有一个标准的EVM订购流程。 对于无法在TI.com上访问的版块,您需要联系当地现场团队。

    谢谢你。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,感谢您的帮助! :)