This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:TLV320AIC3206关于代码要求

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608108/tlv320aic3206-tlv320aic3206-about-the-code-requirement

部件号:TLV320AIC3206

大家好,

客户正在使用 TLV320AIC3206。  他希望 通过SPI实现音频采样和音频回放

他注意到本文档:    

它显示了TLV320AIC3x配置工具 aic3x_SPI.c 和aic3x_SPI.h  现在,他需要一些代码例程用于他的应用程序。  

问题1:我注意到TLV320AIC3x配置工具 是为TLV320AIC3x系列(AIC31/32/33)而设计的。

     TLV320AIC3x配置工具是否 与 TLV320AIC3206兼容?

   如果它与TLV320AIC3206兼容,请提供下载 TLV320AIC3x配置工具的链接吗?

问题2:您是否可以提供 aic3x_SPI.c 和 aic3x_spi.h文件以及客户应用程序的任何其他代码和有用文档?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mickey,

    您能否提供有关此问题的更多详细信息? 您是否意味着客户希望将SPI端口用作I2S接口以进行音频数据传输? 在这种情况下,无法在TLV320AIC3206上执行此操作。 或者,您是否认为客户希望通过SPI配置寄存器?

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的支持。

    问题1:对于TLV320AIC3206,它具有SPI或I2C选项。 客户希望选择SPI进行控制。

    SPI函数位于数据表的SPI.SPI 8.2 10.3 控件中。  因此他需要一些有关SPI控制的代码或有用的文档。  


    问题2:SPI是否可以用作音频数据传输的I2S接口? 哪种器件将SPI用作音频数据传输的I2S接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mickey,

    为了配置SPI控制,SPI_Select引脚必须绑定为高。 然后,客户需要访问应用参考指南中提到的寄存器地图:

    www.ti.com/.../slaa463b.pdf

    下面的文件中提供了一些配置示例:

    e2e.ti.com/.../AIC32x6_5F00_Examples.zip

    SPI协议可用作I2S接口。 但是,它需要更多的组件来实施它。 请查看以下文档以了解详细信息:

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.