This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:#PCM1789是否是用于模拟设备部件号AD1859的良好替代品?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1789, PCM5102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608493/pcm1789-q1-is-pcm1789-a-good-replacement-for-for-analog-devices-part-ad1859

部件号:PCM1789-Q1
主题中讨论的其他部件:PCM1789PCM5102-Q1

我们想使用#PCM1789 代替Analog Devices部件号AD1859? 这是否是一个好的选择? 还是其他好的建议要替换为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Athun,

    PCM1789与您要更换的设备大不相同,因为它需要外部缓冲电路。 如果这不是问题,您可以考虑使用该设备。 另一种选择是PCM5102-Q1,此器件具有更好的整体性能,并且不需要输出电容器,因为它提供以地面为中心的输出。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师