This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903:PCM2903电路问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608452/pcm2903-the-pcm2903-circuit-question

部件号:PCM2903

大家好,

我的客户现在正在使用PCM2903。 我们想了解一下为什么要在电路中使用电路,您能帮您解释一下吗?

我们可以直接将D+连接到VDD吗? 如果我们无法做到这一点,请您帮忙解释一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    PCM2903C是一种自供电的USB音频编解码器,这意味着它需要与Vbus不同的电源来为设备通电。 原理图中IC1的目的是确保在USB Vbus和VCC都通电之前,将D+拉高。 这样做是为了确保设备正常运行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师