This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:关于DPEQ,DRC,AGL,Clipper

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608520/tas5782m-about-dpeq-drc-agl-clipper

部件号:TAS5782M

TI专家,您好!  

目前我正在调谐TAS5782MEVM,但有几个函数我并不真正理解它们之间的细节和关系。 您能帮您解释一下吗?  

1) DPEQ:

a)为什么有2个不同的阈值(低和高)? 这些功能有什么作用?如何应用?  

b)为什么有两种均衡器(低电平和高电平)? 这些功能有什么作用?如何应用?  

C)此DPEQ是否会影响“均衡器”部分的设置?  

2) DRC:为什么有2个阈值区域(1和2)? 这些功能有什么作用?如何应用?  

3) AGL:  AGL为DRC后的放大器提供进一步的保护?  

4) Clipper:  

a)此功能是否用于防止夹持?

b)根据文档“TAS5782M Process Flow”,它显示有2个输入设置(THD Clipper和Fine Volume),但实际PPC3-TAS5782EVM软件中Clipper窗口中只有一个设置(Clipper Level)。 因此,我只需要调整(PPC3-TAS5782MECM软件在窗口中提供的(Clipper级别)。  

5) DRC,AGL,Clipper:  这些功能是否相似,旨在根据结构图流程为安培逐步提供进一步保护?  

谢谢你  

陈辉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fai! 我们提供了一份与您的大部分问题相关的好文档,网址为 :www.ti.com/.../slaa737a.pdf 请查看,如果您有任何进一步的问题,Andy很乐意为您提供帮助。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff,Andy,您好!

    是的,我以前已经阅读过文档( SLAA737_Process Flow ),但我仍然对上面提到的问题感到困惑。
    如果您能帮助我了解细节,我将不胜感激,这样我就能最大限度地提高绩效。

    谢谢你
    FAI