This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204线路输入最大电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, LM6144, LM6142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601282/tlv320aic3204-tlv320aic3204-line-input-maximum-current

部件号:TLV320AIC3204
在“线程: LM6144LM6142”中讨论的其他部件

我们有一个使用案例,在TLV320AIC3204未通电的情况下,可能会有IN1_L/IN1_R的输入。 我假设TLV320AIC3204的线路输入上有TVS二极管,这些二极管将吸收到一定的电流,从而保护器件。 我们想知道IN##_L /IN##_R线路输入是否有已知的绝对和建议的最大电流额定值,因为它们似乎未在数据表或应用说明中列出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jadran,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    电流受AIC3204输入阻抗和对地绝对模拟输入电压(-0.3V至AVDD+0.3V)的限制。 虽然设备未达到这些限制,但不存在损坏设备的风险。 因此,电流将被限制在-30uA到225uA之间(输入阻抗可调整为10kohms,20kohms和40kohms)。

    此外,我们不建议在未通电时使用音频编解码器。 由于某些输入线路可以路由到输出,因此输入信号可以发送到输出线路。 为了避免这些问题,我们建议将设备通电,但处于睡眠或待机模式。

    有关这些低消耗模式的更多信息,请查看以下文档:

    www.ti.com/.../slaa473b.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,但 我想 澄清 一下我要查找的内容。 我不能说得具体一点, 但 我们有一种情况,即 当  本地电源断开时,来自外部产品的线路电平信号传输到包含此编解码器的产品 (因此,我们无法将其保持在低功率模式以满足此用例)。  我知道在没有电源的情况下将输入输入到编解码器不是最好的,如果我们可以在板上为其腾出空间,我们更愿意通过某种模拟开关将输入从编解码器断开。

    也就是说,ESD二极管应该在编解码器未通电时启动, 电流将 像短路一样下沉,以防止编解码器中的任何其他东西 漏电(假设实际上有ESD二极管,因为"AVDD+0.3V"通常是肖特基的指示)。 因此,处于关闭状态的电流将是该ESD二极管结点的额定电流。 您产生的LM6142/LM6144运算6144运算放大器就是一个很好的例子。 这些将输入引脚处的绝对最大电流设置为+/- 10mA。假设运算放大器输入在打开时通常具有高阻抗,则我假设此 参数  是指ESD二极管电流限制。

    因此,我们想知道 您是否对TLV320AIC3204进行了评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jadran,

    感谢您的澄清。

    遗憾的是,数据表中未指定音频编解码器的最大额定电流。 我们建议只在建议的操作条件下使用编解码器。 如果编解码器不在这些条件下,我们无法保证它将正常工作。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.