This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2038D1:THD+N测试条件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1, TPA2038D1YFFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600996/tpa2038d1-thd-n-test-condition

部件号:TPA2038D1

 

你好

我的客户已经测试了TPA2038D1EVM,但 他们说THD+N不好( 0.4 % )。

我告诉他可能是由于输出滤波器造成的原因。

他们打算将TPA2038D1用于2018财年会议系统。

问题1.

这个想法是否正确?   

 

其中:TPA2038D1 EVM

输出过滤器是FB1,FB2 (铁氧体磁珠)。 http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slou298/slou298.pdf

TPA2038D1数据表第8页图13:8欧姆+33uH增益=6dB

 

问题2.

在数据表图13中, 条件为L=33uH,但LC过滤器的C值是多少?

<后接地>

EVM测试结果(按客户) PO=50mW,THD+N比率0.41 %

PO=50mW THD+N比率= 0.04 % (数据表P8-Fig.13) <客户的测试设置>

/TPA2038D1YFFEVM Rev D Vdd=+5.0V,RL=8Ω,增益=+6dB

/使用音频精度SYSmark 2722内置20~20kHz滤波器

/AP (输出,1kHz正弦波)⇒EVM⇒30kHz LPF (RC)*⇒AP (输入)

*客户很满意

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/sloa068/sloa068.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San您好!

    该器件的测量值是按照放大器数据表的图形测试设置部分中所示的方式执行的。
    他们是否使用30 kHz输出低通滤波器进行测量? 您能否提供客户测量电路?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luis San:

    感谢您立即回复!

    在这里,我将客户的测试设置附加为附件(ppt)。

    它们不使用33uH,而使用 铁氧体磁珠 (默认为TPA2083D1 EVM)。

    你会说出什么问题吗?

    另 请在 TPA2038D1数据表第8页图13中建议详细的测试设置(LC过滤器)。

     

    谢谢,致以最诚挚的问候

     

    e2e.ti.com/.../TPA2038_5F00_THD_2B00_N_5F00_setup.pptx

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San

    赛道上的一切似乎都是正确的。 将33uF的电感器添加到负载中以模拟扬声器,此电感器不是指输出滤波器。
    如果THD+N高于10 % ,放大器输出信号可能会失真,但情况并非如此,客户为什么说THD+N不好?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师