This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414B-Q1:与外部时钟同步操作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607635/tas5414b-q1-synchronized-operation-with-external-clock

部件号:TAS5414B-Q1

您好,

如果I2C_ADDR引脚设置为OSC SLAVE1/2/3357kHz至500kHz的主时钟是否能够应用于OSC同步引脚以同步2部分?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San您好! Tuan可以帮您研究这个问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的快速响应。
    我期待从图安山获得信息。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    主设备中的OSC同步引脚能够驱动两个从属设备,只要它们位于同一板上并靠近主设备。

    此致,

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tuan-san,

    感谢您的回复。

    根据数据表,数据表第18页提到,"外部振荡器也可应用于此引脚,用于开关频率的外部控制"。
    因此,我的理解是否正确,即在从属模式下,可以将2.68MHz到4.24MHz的外部时钟应用于OSC同步引脚?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的,但所有三个设备都必须处于从属模式,振荡器频率不应处于相同的PWM频率以避免心搏频率。

    巴西,

    图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tuan-san,

    感谢您的及时回复。
    我明白了。

    此致,
    加藤