This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:无法读取滤波系数寄存器(气缸组4)

Guru**** 2944430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600868/tlv320adc3101-cannot-read-the-filter-coefficient-registers-bank-4

部件号:TLV320ADC3101

我正在尝试验证TLV320ADC3101上的寄存器初始化,当我读取气缸组4的滤波系数时,我总是读取0。  使用相同的I2C方法访问插槽0和插槽1寄存器工作正常。  数据表不指示这些寄存器是R/W还是W/O  与其他银行相比,访问第4列银行的寄存器是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steve,

    TLV320ADC3101只有两个可用的滤波器系数气缸组,此设备中没有气缸组4。 可能您正在尝试读取保留寄存器,其值为0。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    很抱歉,我可能使用了错误的术语。 我们设置的然后尝试读取的是第4页中的ADC数字滤波器系数。 特别是第4页记录了左右两侧的14到117。 我们认为这些寄存器正在设置中,因为适当的输出反映了过滤器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Steve,

    启用ADC块时,无法访问第4页系数进行读取或写入。 我建议在阅读该寄存器页之前尝试禁用ADC块。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.