This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:DSP的SDOUT使用ROM代码流程

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608154/pcm5121-sdout-from-dsp-using-rom-code-process-flow

部件号:PCM5121
主题: PCM5141中讨论的其他部件

尊敬的音频人员:您好,客户希望使用 PCM5121的I2S输出。 他们还将使用内部ROM代码流程。 从工艺流程框图来看,I2S输出似乎仅来自Mono Mixer。 那么,I2S输出是否可以更改为立体声? 客户希望I2S OUT与DAC模拟输出相同。

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    遗憾的是,PCM5121的ROM不能修改,I²S Ω 输出固定为单声道,因为它用于需要低音炮的应用。 I²S在“输出”应根据客户需求为立体声时需要自定义配置,您可以建议使用PCM5141。 此器件与PCM5121非常相似,但PCM5141具有完全可配置的miniDSP,您可以在其中复制PCM5121的相同ROM结构,但更改了I²S Ω 输出选项。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师