This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WM8962的叉号

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, TLV320AIC3268, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607401/cross-for-the-wm8962

线程中讨论的其他部件:TLV320AIC3262TLV320AIC3268TLV320AIC3100

大家好,

我们是否拥有与WM8962相比具有竞争力的设备?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    我建议您看一看TLV320AIC3262和TLV320AIC3268。 这些设备可用于替换WM8962。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,

    感谢您提供信息。 我们是否有类似的部件,但只有一个放大器驱动一个扬声器,而不是两个?

    -Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    我们只有TLV320AIC3100和具有单声道D类放大器的同类器件。 但是,这些器件没有TLV320AIC326x系列所具备的足够功能。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.