This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555YZEVM:[PPC3]可以'不运行TAS2555EVM

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/601107/tas2555yzevm-ppc3-can-t-operate-tas2555evm

部件号:TAS2555YZEVM

您好,您可能会担心

现在TAS2555EVM无法在PPC3上运行。
系统检查正常。
接下来,我在"调谐和音频处理"工作,但即使在10分钟后,它也无法完成"更新组件..."。

我使用了"AAC_DMSP1217P-J-01_v1_3.ppc3"文件。

版本如下。

请告诉我为什么它不能运行?

此致,

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gk110,

    我们将对此进行检查。 请重新上传您的照片吗? 似乎出现了问题,并且没有可用的信息。
    您以前是否在同一系统(PC)中与TAS255EVM一起使用过PPC3而没有遇到任何问题?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊万桑

    感谢您的快速回复。


    我照了 我的照片。

    请您检查一下吗?

    >您以前是否在同一系统(PC)中与TAS255EVM一起使用过PPC3?

     以前它工作正常。

     但是,PPC3的版本与以前的版本不同。
     PC成为了新的PC。

    此致,e2e.ti.com/.../PPC3_2800_TAS2555_2900_--failure.pdf</s>2555 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gk110,

    您在运行PPC3时是否运行其他应用程序? 如果可以,请关闭所有其它应用程序,以确保PPC3与其它应用程序之间没有交互。
    USB端口上是否连接了任何其他EVM?
    请尝试以下操作:
    -关闭应用程序。
    -断开USB连接并关闭EVM电源。
    -打开EVM电源。
    -连接USB。
    -打开PPC3应用程序。

    您能否分享更多客户/机会的详细信息? 您可以向我发送私人消息或发送电子邮件至:ivan.salazar@ti.com

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器