This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL084更换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4134, OPA1644, OPA4131, TL084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607217/tl084-replace

主题中讨论的其他部件:OPA4134OPA1644OPA4131TL084


您好! 有必要将Dynaudio BM6 Mk3 Studio监视器放大器有源分频中的运算放大器TL084替换为更高质量的放大器。 请告诉我们,在不更改交叉方案(例如OPA1644 OPA4131 OPA4134及其它)的情况下,可以选择哪种模拟? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫罗佐夫

    更高的质量是否意味着参数得到改善或故障率降低? 哪些参数?
    最重要的是,应用使用的电源电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 有源跨接中的电源电压约为25伏。 它使用5个TL084C将声音频率分成2个频段-用于低音扬声器和高音扬声器。 这些运算放大器在空闲时间产生相当可听见的噪音。 显然,制造商刚刚安装TL084C就节省了成本。 我想将它们更改为为音频设计的其他质量更好的运算放大器。 我认为应用OPA1644是一个好的解决方案,而不是TL084C。 我想知道是否可以在不更改设备布局的情况下进行此类更换? 谢谢! 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫罗佐夫

    OPA1644是一种高级器件。 几乎所有四路运算放大器都具有相同的引脚输出,因此包括OPA1644在内的许多运算放大器都将下降,而没有其它变化。

    TL084C和OPA1644使用之间唯一明显的差异是输入共模范围。

     TL084C为[VCC-]+ 4V至[VCC+]

    OPA1644为[VCC-]至[VCC+]- 3.5V

    这种差异很可能不会有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复! 此致,Mikhail