This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:关于TPA3245的工作温度。

Guru**** 2343390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600623/tpa3245-about-the-operating-temperature-of-tpa3245

部件号:TPA3245
主题中讨论的其他部件: TPA3255

你(们)好


如果在-20°C至-10°C的温度下使用TPA3245,是否正常?

我认为IC的结温上升,是没有问题的。

如果存在问题,是否有推荐的IC?(性能相当于TPA 3245)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为不会有问题。 数据表指定工作结温范围为0至150°C,但正如您所提到的,IC处于活动状态时的温度会升高。 经过彻底的测试,我认为这样做没问题。 这可能取决于您的应用程序。 例如,THD性能在-40时可能会更差。

    我知道TPA3255的工作中有一个数据表更新,可在-40到150之间工作。 它属于同一系列,因此性能非常相似,并且引脚到引脚兼容。

    您是否介意我问您的申请是什么?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    感谢您的回复。

    我的应用是户外使用的音频放大器。

    <环境温度规格。>

    性能保证温度:-10℃~ 60℃

    工作温度保证:-20℃~70℃

    将工作温度更改为"-40°C~ 150°C",

    是否计划更新TPA3245数据表?

    最终用户担心。

    此致

    Okaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Okaz,
    有计划测试TPA3245以扩展温度范围,但它更进一步。 这项工作可能会在几个月后才进行。
    我已在E2E上向您发送友谊请求,以便我们可以离线讨论更多有关您的应用程序的信息。 我对您期望的单元数量和时间表感兴趣,但我理解您可能不想在公共论坛上分享这些信息。
    此致,