This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:关于"请勿写入这些寄存器位。"寄存器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608131/tlv320dac32-about-do-not-write-to-these-register-bits-registers

部件号:TLV320DAC32

您好,

我找到了一个句子“不要写入这些寄存器位”。
我将使用进行设备通信I2C。

将数据写入注册时,
 是否 禁止查阅这些登记册?
 是否 可以将初始值写入这些寄存器?
 是否 可以将零"0"写入这些寄存器?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:

    您可以将默认值写入保留位,通常应该将零写入这些寄存器。
    但是,如果出现一则消息,提示不要写入特定序列,则必须遵循此说明。 (如第00页Reg 02,D3-D0)

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器