This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:要求TPA6136示意图回顾

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607987/tpa3136d2-asking-for-the-tpa6136-schematic-review

Thread:TPA3136D2中讨论的其他部件

ART编号:TPA3136D2

大家好,
我的客户想使用TPA3136。 您能否帮助查看TPA6136原理图?
每个输出通道上的负载为4ohm//8ohm。 每个输出通道为3瓦。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好SHH! 肖恩可以帮你看一下。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    很抱歉,我在压缩包中找不到任何文件,是否需要密码? 能否再次上传SCH文件?  谢谢。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!


    您能否告诉我在BTL 5V/4欧姆条件下的THD?

    谢谢!
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    我查看了SCH,并提出了以下意见:
    1.对于C635和C632,请使用100uF。 我知道主板上通常没有足够的空间,但尽量使用大电容器进行PVCC去耦。
    2.请使用R603:R602=1:4使PLIMIT上的电压约为1V,然后输出电压限制为约为4V (在这种情况下,4//8Ohm负载上的输出功率约为3W)。
    3.请在GVDD引脚上添加1uF电容器。
    4.我无法理解为什么在L和R通道上,Inn和INP都连接在一起。 我想您正在尝试使用单端输入模式,请参阅TPA3136D2数据表中的图18。 还请尝试在布局设计中使用伪差分输入。
    5.对于输出设计,我不确定是使用一个还是两个TPA3136D2设备,因为我找不到高音扬声器SPK_OUT_x_x网的来源。
    关于THD性能,请参阅E2E e2e.ti.com/.../60.27万中的前一个答案
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    感谢您的建议。

    高音扬声器由另一编解码器驱动,这就是原理图中只有一个TPA3136的原因。


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!
    那么TPA3136仅驱动4欧姆负载,而不是4欧姆/8欧姆,对吗?
    R552~R555应该是铁氧体磁珠,对吗? 对于C7002~7005的输出滤波器,请使用1nF电容器。
    如果您有更多问题,请告诉我。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!
    客户更改为4欧姆负载。
    感谢您的建议。
    SHH