This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS2505:TAS2505的Linux驱动程序

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600714/linux-tas2505-linux-driver-for-tas2505

部件号:TAS2505

工具/软件:Linux

大家好,支持!

我的客户要求为TAS2505提供ASOC Linux驱动程序(内核Linux 3.10 +)。

他们自己开发了一些"手工制作"的产品,没有经过充分测试,但他们更喜欢我们的产品。

谢谢,此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,

    遗憾的是,没有为此设备开发Linux驱动程序。 唯一可用的软件是适用于Windows的GUI。
    这是一个I2C控制设备,您可以使用任何I2C接口工具来控制它。 GUI可用于生成初始化脚本。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    TI是否有开发此类驱动程序的计划?

    拥有现成的驱动器可大大加快主板启动过程;这将提高TAS2505的销售额。

    就我个人而言,作为一个软件公司,我责怪硬件公司为我们的设计选择 了一个在Linux下不能完全支持的编解码器。

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carlo,

    感谢您的建议。 目前没有关于此设备的驱动程序开发的更多信息。
    如果将来有机会这样做,我会考虑这一点。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器