This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608190/tlv320aic3110-tlv320aic3110

部件号:TLV320AIC3110

您好,

在我们的设计中,我们使用音频编解码 器TLV320AIC3110。 我们只在耳机上播放音频,然后应该为其余针脚连接什么以及耳机应该连接什么。

我们只使用带音频编解码器的耳机和MSP430微处理器,但如何连接其余引脚?

Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brijesh,

    音频编解码器中未使用的引脚取决于引脚类型。 未使用的模拟引脚(如MIC1LP/M和MIC1RP)必须连接至接地的0.47uF电容器。 对于VSS引脚,这些引脚必须路由到地面。 另一方面,VDD引脚必须连接到相应的电源平面(SPLVDD和SPRVDD需要2.7V至5.5V)。 其余未使用的引脚可以保持浮动。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.