This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:MCLK存在疑问

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608192/tlv320aic3263-mclk-doubts

部件号:TLV320AIC3263

大家好,

我对 TLV320AIC3263中的MCLK引脚几乎没有疑问

 1. MCLK是一个输入? 我们可以在此处连接137 MHz的振荡器吗? 电压应该是多少?

2.我看到内部时钟为8MHz! 我们不知道这是否足够! 在我们的应用程序中,我们使用4个数字mics,将数据输入到编解码器  
  进行一些计算并将其交给DSP进行语音识别-此操作的时钟频率应该是多少?
3.您能否展示一些将MCLK连接到不同频率的示意图连接示例?

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    1.有效地说,MCLK是一种投入。 但是,它支持高达50MHz的频率。 MCLK电平由IOVDD电源电压确定。 此电源针脚确定数字I/O级别。

    2.内部时钟仅用于SAR ADC。 它确定计时器间隔。 如果您的数字麦克风需要不同的时钟,您可以从MCLK生成它。 数字麦克风时钟来自ADC_MOD_CLK或DAC_MOD_CLK (有关详细信息,请参阅时钟分配树: www.ti.com/.../slau475.pdf )。

    3.通常,MCLK由外部主机处理器或振荡器生成。 您可以在下面的文档中找到更多详细信息:

    www.ti.com/.../slaa469.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.