This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:正负电源电压的通电顺序

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607822/tpa6120a2-power-on-sequence-with-positive-and-negative-power-supply-voltage

部件号:TPA6120A2

您好,

如果为TPA6120A2提供正负电源电压,您是否具有建议的开机顺序?
我们的客户 担心在施加电源电压时会发出爆音。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    最佳做法是同时启用正极和负极电源,以便它们对称地倾斜。
    但是,TPA6120A2经过优化,可获得最佳音质,而不是Pop性能。 此设备具有典型的2mV输入偏移规格,但遗憾的是没有静音功能,因此此设备可能存在PoP。
    有哪些应用要求? 如果Pop是一个问题,并且TPA6120A2在测试后未达到Pop性能,则另一个TPA613xA2或TPA614xA2放大器可能更适合。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您的支持。
    如果需要更多信息,我将咨询我们的客户并与您联系。

    此致,
    加藤