This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4876:LM4876音量控制

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4876, TL971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600583/lm4876-volume-control-with-lm4876

部件号:LM4876
主题中讨论的其他部件: TL971

使用1W扬声器控制音量的最佳方法是什么?

我认为在我们看来,数字电位计是 LM4876数据表图1中的反馈电阻器。 这是一个可怕的想法吗?

设置:我有一个硬件DAC,由微控制器端口实施,将8位样本放在电阻梯上。 此DAC输出由具有单位增益的TL971缓冲。 缓冲信号随后被LM4876放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    不,不是。 您可以实现这个想法,您应该考虑输出上的极高增益可能会导致失真。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师