This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:TPA2000D1

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600500/tpa2000d1-tpa2000d1

部件号:TPA2000D1

您好,

我想调整此放大器的增益以产生更大的音频输出。  引脚4和5 (GAIN0和GAIN1)可用于调节增益。  数据表显示 ,通过  提供TTL逻辑电平(假设2VDC至5VDC),可以通过更改放大器内输入电阻器上的分路器来调整增益。  我是否需要为引脚添加外部电阻网络,或者是否可以接受提供直向5VDC来调整增益?  如有任何澄清,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    数据表表示放大器内部的输入阻抗。 您无需添加任何外部电阻器,只需将TTL逻辑杆设置为Gain0和Gain1引脚即可更改放大器的增益。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞

    感谢您的回复。 这是我所设想的,但我想确保。 我正在用这个放大器测量3dB的增益。 GAIN0和GAIN1打开,即这些引脚没有输入。 根据数据表,我应该看到一个6dB的增益,逻辑电平为0。 我是否需要将这些物理连接到地面以获得6dB的增益?

    谢谢!
    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,

    是的,您可以。 为了获得6 dB的增益,必须将这些引脚连接到地面。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Jose。 将GAIN0和GAIN1引脚打低(接地),与引脚打开时没有明显差异。 放大器的输入/输出处仍在测量3dB的电压增益。 芯片已按照数据表进行布线。 我们为什么看不到差别?

    谢谢!
    格雷格
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Greg,

    您能否向我提供一个示意图以供查看?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞

    当然可以。 是否有我可以直接发送给您的电子邮件?

    谢谢!
    格雷格