This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:使用ACEV-1B评估板时的低频噪声输出。

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600244/tlv320dac3100-low-frequency-noise-output-when-using-the-acev-1b-evaluation-board

部件号:TLV320DAC3100

大家好,我正在尝试评估320DAC3100 ACEV-1B评估板的功耗。 我正在使用SPVDD接线回路测量电流。 SPVDD线路中似乎有一个恒定的16 mA电流,并且扬声器发出低频嘶嘶声。 即使我没有通过计算机为扬声器输入任何内容,也会出现这种情况。 是DAC固有的功耗,还是模拟输入线路的噪声(例如)的结果。 如何将此噪音降至最低? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suhaib,

    欢迎使用e2e。
    我将处理您描述的问题,我将很快再向您介绍更多详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suhaib,

    您是否有机会分享您所听到的一些噪音?
    如果您短路接线环路(拆下电流测量工具),是否仍存在低频嘶嘶声?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器