This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:tas5558

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607795/tas5558-tas5558

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5624

您好,

 使用tas5558将IM计划为2.1通道,对于超低音扬声器连接,需要使用一个TAS5624,或者我可以将LC滤波器直接连接到PWM信号的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran,  

    TAS5558的输出无法驱动任何扬声器,它仅用于输入到与TAS5624类似的PWM功率级。

    此致,

    -Adam