This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:miniDSP算法支持

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607895/tlv320aic3268-minidsp-algorithm-support

部件号:TLV320AIC3268

编解码器人员,您好!

客户询问:

问题1:miniDSP中实施的DSP算法是否有概述?

问题2:在DS中,表示支持PCM单声道。 编解码器是否支持13位数据+ 3位衰减PCM?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DJ-NG,

    回答1. 我认为下面的链接可能对此有所帮助。 它包含一些有关PurePath Studio和miniDSP用法的信息。

    e2e.ti.com/.../3320.getting-started-on-purepath-studio

    回答2: 音频编解码器不支持此数据格式。 该编解码器支持2的补码签名格式的16,20,24或32位数据。 支持PCM协议,因为数据传输类似于DSP模式。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.