This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:PurePath Studio可以支持PCM5242

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600228/pcm5242-purepath-studio-can-support-pcm5242

部件号:PCM5242
主题中讨论的其他部件: PCM5142

您好,

如何开发PCM5242 小型DSP? 它可以由PurePath Studio提供支持?  但PurePath Studio没有PCM5242框架。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darren,

    PCM5242是一种与HybridFlow处理系统配合使用的设备。 尽管如此,PCM5242的miniDSP与PurePath Studio中的PCM5142框架兼容,但这不是推荐的操作。 如果您需要一台兼容PurePath Studio的设备,我建议您查看PCM5142。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Diego。