This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:RECVDD_33引脚可以保持未连接/开路?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607791/tlv320aic3263-recvdd_33-pin-can-be-left-unconnected-open

部件号:TLV320AIC3263

您好,

我们正在设计基于 TLV320AIC3263的定制电路板  

我有以下疑问

1. RECVDD_33针脚是否可以保持打开? 我们没有使用该功能

2.什么是BATT_VDD? MICBIAS_VDD是否应连接至1.8V?

3. VBAT引脚编号D8应连接到哪里?

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀,错过了屏幕截图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shashank,

    - 1. RECVDD_33针脚是否可以保持打开? 我们没有使用该功能。
    回答1. RECVDD_33引脚必须至少由数据表中提到的1.65V供电。 即使未使用此功能,也必须遵守数据表中推荐的工作条件限制,以确保正确的行为。

    - 2. 什么是BATT_VDD? MICBIAS_VDD是否应连接至1.8V?
    回答2: BATT_VDD或VBAT是用于电池测量的模拟输入。 音频编解码器包含一些存储测量数据的寄存器。 这样,用户可以验证是否必须更换电池。 MICBIAS_VDD是启用MICBIAS电压的电源针脚。 它必须连接到2.7V至5.5V范围内的电源。

    -3. VBAT引脚编号D8应连接到何处?
    解答3. 如果您的系统需要为便携式应用程序配备电池,则此针脚应连接至该电池。 如果不需要测量蓄电池,则可以让此针脚浮动。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.