This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101::TLV320DAC3120:MIC和扬声器检测。

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600082/tlv320adc3101-tlv320dac3120-mic-and-speaker-detection

部件号:TLV320DAC3120TLV320ADC3101</s>3101

您好,

因为我们正在使用adc3101和dac3120编解码器芯片组。 我们需要知道麦克风和扬声器的状态(如果已连接或未连接)。

是否有任何寄存器可用于读取麦克风和扬声器检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohan,

    TLV320DAC3120具有耳机检测功能,但仅当检测到耳机插孔时才起作用,而不是在扬声器和麦克风连接到不同端口的系统中。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我们关注的只是各自芯片组中的麦克风和扬声器。

    我们想知道,像耳机检测一样,是否有检测扬声器和麦克风的规定。 因为我们在其他供应商芯片组中看到了用于检测麦克风和扬声器的中断或寄存器设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohan,

    遗憾的是,除了前面提到的TLV320DAC3120的耳机检测功能外,没有其他检测方法。 可能的解决方法是使用外部IC进行检测,如TS3A227E。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    我们将考虑这一点。 感谢您的信息。