This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:电源电流要求是什么?

Guru**** 2927540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607434/tpa3106d1-what-are-the-power-current-requirements

部件号:TPA3106D1

TPA3106的当前要求是什么? 从数据表看,3A源似乎足够,甚至2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johny:
    电流需求取决于设备的输出功率和电源电压。 当我们在工作台上对TPA3106D2进行一些实验时,通常我们使用3~4A最大电源来保留足够的余量。
    有一种简单的方法来估计功率电流。 首先,您需要了解TPA3106D2在您的应用中的最大输出功率。 然后在数据表的图17~19中,您可以找到您的情况下的效率,然后计算总功耗,然后计算最大电流。 请在结果上方保留足够的magin。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩您好

    我的应用程序:

    增益:36 dB
    电源:26 V
    负载:8欧姆

    从图19看,我认为我的效率与85 % 有关,通过查看39 W位置。 但不能确定39 W是否是正确的观察位置。

    图20,我想我的电流是关于1.5 A的,这听起来不正确。

    功耗和电流之间有何区别?

    (顺便说一下,D1,不是D2 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johny:
    总功耗=电源电压x电源电流。
    在图19中,效率应在85 % 周围,然后总功耗=输出功率/效率= 39/W= 0.85 45.9W。 电源上的电流=总功耗/电源电压= 45.9 /26=1.77A。
    此致,
    郑少文