This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:时钟设置

Guru**** 2538450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/600361/tlv320adc3101-clock-setting

部件号:TLV320ADC3101

你好

请您评论您对TLV320ADC3101时钟设置的看法吗?

 

<后接地>

客户选择了TLV320ADC3101。

在数据表P24中,我们可以为MCLK (也是BCLK)选择ADC_CLKIN。

选择“Customer Use MCLK (客户使用MCLK  )”和“2.048MHz (2.048MHz)”,因此ADC_CLKIN=2.048MHz。

但我认为如果客户使用mini-DSP,他们应该使用PLL。(Q1)

如果FS=8kHz,我对AOSR值没有信心。

 

Q1 ADC_CLKIN

我猜ADC_CLKIN用于MINI_DSP_A,因此,如果客户使用MINI_DSP,

客户最好使用尽可能大的ADC_CLKIN (50MHz)。

(1024周期x 48kHz= 49MHz..)

因此,如果ADC_CLKIN=2.048MHz和ADC_FS=48kHz,ADC_CLKIN / ADC_FS仅为256 (周期)。

如果客户使用mini-DSP,则应使用PLL。

... 这是否正确?

 

Q2 AOSR

如果输入LRCK (ADC_FS)为8kHz,建议使用什么AOSR值?

设置ASOR=128没有问题,还是建议设置256?  

客户关注以下标准。(ASOR=8位)

2.8 MHz < AOSR×ADC_FS < 6.2 MHz (eq (6) p79)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-san,您好,

    请允许我澄清几点。

    • TLV320ADC3101的miniDSP使用的时钟是ADC_CLK,而不是ADC_CLKIN。
    • 器件能够执行每个周期的指令是通过使用ADC空间碎片协委会寄存器配置的(第0页,reg。 20)。
    • ADC_CLK与采样率之间的比率应大于指令数(mAdc×AOSR > IADC)。 设备能够执行的最大指令数为512。  
    • AOSR的值应为64或128。  

    关于您的问题,可以使用采样速率为8kHz的2.048MHz MCLK,但正如您所提到的,该设备的最大可用指令数为256。 使用PLL可能是允许使用512个指令的解决方案。

    AOSR应为128或64,数据表第79页中的注释仅与第11.2 节中描述的应用相关,其中使用的采样率为48kHz。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的圣地亚哥

    非常感谢您的建议。