This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:差动输入是否使音频动态范围翻倍?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3106D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/607427/tpa3106d1-do-differential-inputs-double-the-audio-dynamic-range

部件号:TPA3106D1

支持路径:/Product/开发和故障排除/

你(们)好

本文说明:

'如果单端输入和全差动输入的电压范围相同,则全差动输入的电压范围将是动态范围的两倍(图2)。'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johny:
    本文介绍ADC,通常差动输入模式会将输入范围扩大一倍,与ADC应用中具有相同电源电压的单端模式相比。 但对于TPA3106D2器件,输入范围基本上不受电源的限制。 由于最大输入电压约为4.5V (VREG+0.5V),因此即使采用最小增益设置(20 dB),输出电压也为45V,并会发生削波。 这意味着输入范围通常不会成为TPA3106D2应用的瓶颈。 但请尽可能多地使用差分输入模式,因为正如您所知,共模噪音将以这种方式消除。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩您好

    谢谢回复。

    你提到了D2,但我要问的是D1芯片。

    干杯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johny:
    抱歉输入错误。 这是D1,而不是D2。 实际上,TI只有TPA3106D1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    '即使在最小增益设置(20 dB)下,输出也为45V,并且会发生剪切。'

    我不明白你的意思。 让我们来讨论最大输入电压,而不是剪切。

    在单端模式下,最大INP V = X,INN V = 0,正确吗?
    在差分模式下,最大INP V = X,INN V =-X,正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是,单端输入足够用于输入动态范围,您不需要使用差分输入模式来实现双倍范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是"足够"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 在大多数情况下,单端模式的输入范围就足够了。 仅在极少数情况下,增益设置较小且输出功率非常高,因此需要较大的输入范围。 因此,在大多数情况下,差分输入模式只用于提高性能。 如果清楚,请告诉我。